请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8839 “线程: DRV8832-Q1”中讨论的其它部件
你好,球队。
我的客户需要一个 H 桥或半桥驱动器,虚拟机可以支持虚拟机1.2V-1.5V (输出电压约为1.2V-1.5V)。
我发现 DRV8839可以像下面这样支持此功能,但它不是 Q1版本。 与 DRV8839一样,Q1的虚拟机支持量是否小于1.5V?
谢谢你。
此致,
李兰熙
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,球队。
我的客户需要一个 H 桥或半桥驱动器,虚拟机可以支持虚拟机1.2V-1.5V (输出电压约为1.2V-1.5V)。
我发现 DRV8839可以像下面这样支持此功能,但它不是 Q1版本。 与 DRV8839一样,Q1的虚拟机支持量是否小于1.5V?
谢谢你。
此致,
李兰熙