This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8839:类似的 Q1产品,支持1.2V-1.5V VM

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8839, DRV8832-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1075175/drv8839-similar-q1-product-which-support-1-2v-1-5v-vm

部件号:DRV8839
“线程: DRV8832-Q1”中讨论的其它部件

你好,球队。

我的客户需要一个 H 桥或半桥驱动器,虚拟机可以支持虚拟机1.2V-1.5V (输出电压约为1.2V-1.5V)。

我发现 DRV8839可以像下面这样支持此功能,但它不是 Q1版本。 与 DRV8839一样,Q1的虚拟机支持量是否小于1.5V?  

谢谢你。

此致,

李兰熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,兰西

    不幸的是,我们唯一拥有最低 VM 的-Q1设备是具有2.7V 的 DRV8832-Q1。

    如果可能,您能否更深入地了解客户的应用程序? 如果不想在公共论坛中共享,可以发送私人消息。 了解客户为何要求具有此类低电压要求的驱动器,将对我们的产品系列大有裨益。