This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:加电顺序和 SPI

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1075155/drv8305-q1-power-up-sequencing-and-spi

部件号:DRV8305-Q1

你好

在我的设计中,DRV 是在 MCU 之后供电的。  

为了正确加电,所有 DRV IO 针脚都应设置为0。但同时,SPI_CS 应设置为1,以确保现在与 DRV 通信。

当 CS 在 DRV 通电前仍然很高时,我们遇到了几个问题。

正确的加电顺序是什么,特别是该时隙所需的 SPI 针脚值?

谢谢

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    请在 PVDD > PVDD_UVLO1后等待5-10毫秒,SPI 才能就绪。在通电期间,NSC 可以设置为1的整个持续时间。 在 tSPI_READY 结束后,请勿启动 SPI 通信。  

    谢谢,
    亚伦