请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8426 “线程”中讨论的其它部件:DRV8711,
你好,支持团队
我的客户有以下问题:
直到去年,我才使用 DRV8711。 但我无法购买 DRV8711芯片。
因此,我更改了 DRV8711 -> DRV8426
如 U 所见,“模式”为0,因此为“完整步骤”。
Toff 也是0,Decay0,Decay1,0也是对地的平均值。
和从 STM32F103 CPU 到0的启用信号
休眠信号也为0,形式为 STM32F103 CPU。
但步进电机是免费的(没有电气石)
我选中了启用休眠
0 0
0 1.
1. 0
1. 1.
都是一样的...(没有旅游景点)
如何检查我的 DRV8711?
非常感谢。
此致,
尤基