This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:LRA/ERM 执行器与压电晶体促动器

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L, DRV2667, DRV2604
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1081325/drv2605l-lra-erm-actuator-vs-piezo-haptic-actuator

部件号:DRV2605L
“线程”中讨论的其它部件: DRV2667DRV2604

大家好,

我有几个关于 DRV2605L 和 DRV2667的问题要问。

  1. LRA/ERM 执行器(DRV2605L 驱动器)与压电触感执行器(DRV2667)有何不同?
  2. DRV2605L 驱动器能否驱动压电触感执行器? 如果没有,原因是什么?

感谢你能抽出时间。

此致,

欧内斯特·容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ernest,

    主要区别在于,LLR/ERM 执行器是较低电压(3-5伏)感应负载,而压电式执行器是较高电压(30-100伏)电容负载  

    DRV2667,2665,862,2700压电驱动器是具有高电压(高达105V 峰值)升压转换器的 AB 类放大器,可为压电提供所需的高电压。

    DRV2604,2605,2604L,2605L,2624,2625 LRA/ERM 驱动器是 D 类放大器,在单个低电压电源(2.5-5.5V)上运行。这些驱动器具有自动共振跟踪算法,可以跟踪上帝军的速度。这一点很重要,因为要获得最大的振动, 而效率需要在狭窄的带宽内驱动上帝军。通常是几赫兹+/-共振

    DRV2605L 根本不适合驱动压电,因为电压不够高(您不会感觉到振动) 由于 DRV2605L 是 D 类放大器,因此放大器的高频切换将有高峰值电流进入电容负载。这可能会损坏 DRV2605L 内部的 FET。

    此致,

    阿瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细解释。 真的很有帮助。