This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10975:我是否需要使用额外的 MCU 来控制 DRV10975?

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10975
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1081361/drv10975-do-i-need-to-use-an-additional-mcu-to-control-the-drv10975

部件号:DRV10975

大家好,团队

我是否需要使用额外的 MCU 来控制 DRV10975?

我只想将其应用到风扇驱动器上。 并且可以使用 PWM 从外部控制速度。
与 A5931类似

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    DRV10975是独立设备,因此不需要额外的 MCU。 但是,您需要一个 MCU 来调节电机(配置设备寄存器)并对 EEPROM 进行编程。 设备附带默认 EEPROM 值,但可能不适用于所有电机。  

    此致,

    维什努