This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8304:DRV8304S 与 DRV8323S

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1080527/drv8304-drv8304s-vs-drv8323s

部件号:DRV8304
“线程:ABS”中讨论的其它部件

你(们)好,

 DRV8304S 和 DRV8323S 之间有何区别?

它们是否完全兼容 P2P? 软件兼容?

我们的应用是24V 200W BLDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    这些设备与 P2P 兼容。 不同之处是:

    • 这些设备的高度和温度不同  
    • 推荐使用 DRV8304S 以用于12V 系统,ABS 最大40V
      • 更小的最大 IDRIVE 设置(300mA 峰值吸收电流)
    • 建议使用 DRV8323S 来安装12 V 或24 V 系统,ABS 最大60V
      • 更高的最大 IDRIVE 设置(2A 峰值吸收电流)

    谢谢,
    亚伦