This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624:差分输出波形格式

Guru**** 1186890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624, DRV2625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1080445/drv2624-differential-output-waveform-format

部件号:DRV2624
“线程”中讨论的其它部件: DRV2625

大家好,团队

我的客户询问我们是否有使用方波输出+滤波器获得正弦波输出的触觉解决方案。

关于我们的 DRV2624/DRV2625,我们的差压输出正弦波。

此致,

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伊,  

    我们没有任何使用方波+滤波器获得正弦波输出的触觉驱动器。

    自动共振追踪算法无法与滤波器正确配合使用,因为它需要直接从执行器跟踪 Bemf。

    但是,如果客户需要正弦波输出,DRV2624/25是一个很好的选择,因为可以使用寄存器0x2C 的位0将输出波形选择为方形或正弦波。

    此致,

    阿瑟