请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8800 “线程”中讨论的其它部件:DRV8220, DRV8876
您好,Team,
我的一位客户正在使用 DRV8800PWPR 封装来驱动继电器。
在脉冲打开时间为10毫秒,关闭时间为3秒时,RθJA 是什么?
如果 零件在 H 形电桥模式下工作 且电流通过设备 达10毫秒且关闭时间为3秒,则客户正在查看从接点到空气的瞬态热阻 RθJA。
以下是来自 DRV8220的瞬态热阻抗数据 ,以供参考。
客户正在寻找 DRV8800PWPR 的类似数据。
此致,
哈哈哈哈哈克