This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886AT:电机驱动器更换

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1082225/drv8886at-motor-driver-replacement

部件号:DRV8886AT

早上好。


我需要用 DRV8886RHR 版本替换当前的 DRV8886ATRHR 电机驱动程序。


我说,在当前应用中,我不使用“智能调谐衰减”功能,衰减 PIN 设置为0V。
是否可以在不修改当前项目方案的情况下进行此替换?

控制信号全部来自 FPGA,PSM_DCY 信号当前设置为0V。

提前感谢您的支持。

e2e.ti.com/.../DRV8886AT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼埃尔

    这是可能的。  唯一的区别是衰减模式设置为2.9V。  由于您使用0V 进行衰减,AT 和非 AT 设备之间不会有任何差异。

    此致,

    瑞安