请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8886AT 早上好。
我需要用 DRV8886RHR 版本替换当前的 DRV8886ATRHR 电机驱动程序。
我说,在当前应用中,我不使用“智能调谐衰减”功能,衰减 PIN 设置为0V。
是否可以在不修改当前项目方案的情况下进行此替换?
控制信号全部来自 FPGA,PSM_DCY 信号当前设置为0V。
提前感谢您的支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
早上好。
我需要用 DRV8886RHR 版本替换当前的 DRV8886ATRHR 电机驱动程序。
我说,在当前应用中,我不使用“智能调谐衰减”功能,衰减 PIN 设置为0V。
是否可以在不修改当前项目方案的情况下进行此替换?
控制信号全部来自 FPGA,PSM_DCY 信号当前设置为0V。
提前感谢您的支持。