This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:DRV8305状态机

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1082517/drv8305-q1-drv8305-state-machine

部件号:DRV8305-Q1
“线程:DRV8305”中讨论的其它部件

大家好,团队

客户关心系统的功耗,因此他们希望在开机后将 DRV8305置于休眠模式。 我在数据表状态计算机中发现,IC 是开机后的待机模式,需要通过 SPI 发出休眠命令以使设备进入休眠状态。 是否有任何方法可以让设备通电并使用默认休眠模式来降低功耗?

谢谢,

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯卡莱特,您好!

    开机后,没有任何 PIN 设置或预配置可自动将 DRV8305置于待机状态。 如 DRV8305状态机 所示,通电顺序是固定的,成功通电后,DRV8305将进入待机状态并保持待机状态。

    设备启动后立即将此闲置待机时间降至最低的一个解决方案是使用 nFault 信号作为控制器的 GPIO 中断触发器,通过 SPI 通信将设备置于休眠模式。

     

     

    此致,

    Dung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Duang,  

    客户需要降低 IQ 以满足系统要求。  我通过电子邮件向您发送了一个客户建议用于降低 IQ 的配置。 感谢您的帮助,及时检查并反馈您的意见。 谢谢

    斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯卡莱特,您好!

    当然,我们可以通过电子邮件跟进详细的使用案例,当我们在此处解决原始问题时,我将结束此主题。

    ~Dung