请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV10975 大家好,为什么我不能用转速销改变马达的转速。 我已经尝试使用 PWM 和电位计。 使用 PWM 时,其始终不超过100%。 使用电位计时,它甚至不会打开,直到它转动一半,然后它将旋转100%。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,为什么我不能用转速销改变马达的转速。 我已经尝试使用 PWM 和电位计。 使用 PWM 时,其始终不超过100%。 使用电位计时,它甚至不会打开,直到它转动一半,然后它将旋转100%。
您好 Mitja,
感谢您在 MD 论坛上发表意见。 我将关闭此线程,正如您在另一篇帖子中提到的,由于启用了 AVS 功能而导致速度控制不足: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1074478/drv10975-my-driver-doesn-t-work-properly
最佳
艾萨克