This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:低电压下浇口驱动电压(GHZ,GLX 输出电压)的最大电压

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1086030/drv8305-q1-maximum-voltage-of-the-gate-drive-voltage-ghx-glx-output-voltage-at-lo

部件号:DRV8305-Q1

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1060193/drv8305-q1-wake/3936370#3936370

Aaron San

 我们收到了客户的其他问题。  请告诉我们。

请告诉我们在低电压下栅驱动电压(GHZ,GLX 输出电压)的最大电压是多少?
由于内部电路是图腾柱电路,下部 FET 在 Lo 时打开,他们 认为将产生排放源电压。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库拉-桑,

    在这种情况下,“低”又是什么? 输入=低? 唤醒=低?  

    通常,只要门驱动器的输入信号较低或设备处于门驱动器关闭状态(EN_gate =低或 WAKE =低),就会有一个被动和半主动下拉功能,将门驱动器输出拉至其源电压, 因此,它取决于当时的源电压(SHX,SLX)。  

    谢谢,
    亚伦