This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:稳定状态下的开环控制

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1088901/mcf8316a-open-loop-control-in-steady-state

部件号:MCF8316A

团队成员,您好!

我的客户询问MCF8316A是否保持 和控制开环稳定。

但 我认为这是不可能的,因为FOC是一个闭环系统。 正确吗?  

此致,

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sakai-san,

    是的,可以在"仅开环"模式下操作设备。 这可以通过将  algo CTRL1寄存器中的closed_loop_DIS位设置为1来实现。

    此致,

    Vishnu