This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:电流限制和放大器;故障功能

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/590888/drv8833-current-limiting-fault-functionality

部件号:DRV8833

您好,


我正在 使用DRV8833和当前限制功能对项目进行测试。

 

我有Isen设置,我可以看到当此节点电压升高时,DRV8833确实开始逐周期限制,并断开/重新连接~50kHz内部频率周围的输出。 但是,我(几乎)从未在这种限制期间看到故障针脚触发器。 这是零件的预期行为吗? 我们希望使用故障针脚作为反馈,以帮助系统知道何时触发过电流或限流事件。

 

我正在测量,在逐周期限制期间,过电流在输出关闭前仅持续~3us。 但数据表中的OCP脱模时间为4US最小值,这意味着如果逐周期限制正在运行,我们永远不会发现故障。 这是正常现象吗? 在此模式下,是否有任何方法可获取故障反馈?

 

谢谢!

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hayden,

    是的,这是正常行为。

    电流调节和过电流之间存在差异。 当前调节发生在正常操作期间,并且不声明nFAULT引脚。 过电流是异常操作,并断言nFAULT引脚。

    如果您想确定何时发生电流限制,有一个参考设计可能会有所帮助。 链接是 www.ti.com/.../tidu302a.pdf

    如果在调节时使用慢速衰减,则该概念可能适用于DRV8833。