This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2625:主动式续流

Guru**** 2443910 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2625, LM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/626592/uc2625-active-freewheeling

部件号:UC2625
主题中讨论的其它部件:CSD8.8539万NDLM5100A

大家好,  

我们正在将UC2625与LM5100A栅极驱动器和 CSD8.8539万ND MOSFET一起用于BLDC控制。 我们的问题是,在UC2625生成的PWM低侧期间,所有门都被禁用,只有二极管续流才会激活。 如果不使用主动续流,当PWM占空比从非零PWM占空比降至零时,电机将缓慢滑行至零速度。

通过以下速度控制回路( 从滑道106开始),可以看到电动机可以快速加速至目标速度,但由于这种二极管续流行为,无法快速减速至零速度。

我们可以使用UC2625的制动功能快速停止电机。 但是,要快速减速至非零速度或跟随急升,我们不能使用此功能。

我们构建了一个速度控制回路和一个电流控制回路,通过应用反向电流来主动降低电动机的速度。 这样可以非常快速地降低电机速度。 但是,在我们的应用中,由于其他原因,我们无法使用闭环速度控制。

如果我们可以实施某种方法或电路来实现UC2625的主动式续流行为,我们将很高兴知道这一点。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们无法通过使用内部误差信号放大器来制动电机并降低速度。 最好使用外部微控制器和机具速度控制。

    谢谢!
    SEIL