This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DRV8332:DRV8332的SPICE模型

Guru**** 2436230 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DRV8332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/634732/tina-spice-drv8332-spice-model-of-drv8332

部件号:DRV8332
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

主席先生,

我正在使用DRV8332为机器人应用设计BLDC驱动器。 我需要DRV8332的SPICE模型用于我的PCB设计。

我已在TI网站上查看,但该网站不可用。

对于50V,6A驱动,我需要建议使用哪种电流感应方法(高或低)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    机器人学,

    许多电动机设计都使用低侧电流感应,因为所需的电压提供了更多选项。 有许多使用低侧电流感应的示例。 最新的是 www.ti.com/.../BOOSTXL-DRV8323RS ,其原理图和布局在线提供。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Rick。

    我需要DRV 8332的SPICE模型用于我的PCB设计。 不在现场提供。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    机器人学,

    已联系我们的建模小组。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,机器人技术,

    我们没有此设备的型号。 您可以通过以下链接找到我们所有可用的型号。 如果您需要开发的型号,请联系您当地的FAE。

    谢谢!
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek,
    感谢您提供信息。