This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:带Drv8320的Bootstrap Cap

Guru**** 2443840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/634022/drv8320-bootstrap-cap-with-drv8320

部件号:DRV8320
主题中讨论的其他部件: LMR1.6006万

´您好,

我有一个关于DRV8320的引导的技术问题,如何在"CB"处仅使用一个小电容器来管理这一问题所有三个电容器是否仅使用此电容的容量?

我是否可以找到有关此问题的任何应用说明? 我只阅读了8320数据表中的部分,

感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frederick:

    引导电容器仅由集成到DRV8320驱动器中的LMR1.6006万稳压器使用。 LMR1.6006万电脑控制器为您可能需要供电的任何外部电路(即微控制器)创建了电源轨。 自举电容器用于 集成在 LMR1.6006万中的FET。  LMR1.6006万数据表将提供有关此问题的更多详细信息。

    电动机驱动器高侧栅极驱动器使用DRV8320中集成的充电泵来驱动高侧FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,James,
    感谢您的快速回复=)
    因此,Chargepump在DRV8320数据表中写入的CPL/CHas中仅需要一个电容器

    弗雷德里克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗雷德里克

    充电泵需要两个电容器:一个在VM和VCP之间,一个在CPH和CPL之间。 数据表中的图15-17显示了每个器件型号的此值。