This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电动机控制器建议用于高电流应用

Guru**** 2443840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8332, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/633738/motor-controller-recommendation-for-high-current-applications

主题中讨论的其他部件:DRV8332DRV8321RDRV8323

大家好,

我正在与一位正在为其项目寻找控制解决方案的客户合作。 这是一个电机控制器/制动装置。  此电流可达24V和320Amps。 并且希望能够调节电压。  

该系统的工作方式类似于BLDC。  在此设置中,客户将使用Eddy电流制动装置,因此对于这些装置,他们的目标是改变电压,从而线性地改变线圈的电流。 如果他们可以在具有高电流能力的1-24VDC之间调整电压,则应该可以。

我们是否有任何设备可以处理他们将看到的高电流?

感谢你能抽出时间。

此致,

Kishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kishen:

    我们没有这样的设备可以直接处理大电流。 但是,如果客户可以选择他们自己的FET,我们就有可以驱动FET的BLDC栅极驱动器。 TI 的NexFET 产品系列为FET提供了一些良好的电位选项,可以处理如此多的电流。 客户选择FET后,我们可以根据他们需要的驱动电流推荐设备。

    您说过这将用于制动。 DRV32xx 器件适用于汽车安全应用。 这些对您的客户是否有效?

    否则,我们可以在我们的BLDC栅极驱动器产品组合目录中找到设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    感谢您的回复。

    您提到了具有高电流能力的潜在FET。 您在谈论哪些FET? 我只看到DRV8332/-HT可处理高达13 A的电流,但我相信客户正在寻找更具电流处理能力的产品。

    就安全性而言,这适用于单个测试架,而不是生产项目。 安全显然很重要,但在这种情况下并不重要。

    请告诉我,您是否可以向我指出这方面的潜在选项。

    我感谢你对此的支持。

    此致,

    Kishen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kishan,

     DRV8332属于“具有FET的无刷直流驱动器”产品系列。 我们没有集成FET的器件来支持这些电流。

    客户需要从我们的"无刷直流栅极驱动器"产品组合或"用于安全应用的无刷直流栅极驱动器"产品组合中选择设备。 DRV8321R可能是他们的理想选择。 此部分的输出将驱动外部FET的门。 您可以推荐我在上面链接的NexFET产品组合中的器件与DRV8323一起使用。