This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:Herkules的电机控制库

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-RM57L, LAUNCHXL2-RM46, DRV8301, RM46L830, TMS570LS1224
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/643045/drv8301-motor-control-library-for-herkules

部件号:DRV8301
线程中讨论的其他部件:LAUNCXL2-RM57LLAUNCXL2-RM46LAUNCXL2-TMS5.7012万RM46L830TMS570LS1224

大家好,

我正在研究电机驱动器,为此,我需要DRV8301-RM48套件。 生命周期是Mouser的"生命周期终结"。 此试剂盒的altarnative是什么? TI网站上提供了C2000系列的电机控制库。 但Hercules不提供。 我必须使用Cortex和安全MCU。 获得此类套件后,我是否能够访问Herkules的安全电机控制库?

巴西,

奥努尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Onur:

    正确的是DRV8301套件已停产。 作为替代方案,我们建议将我们的Hercules启动板(LAUNCHXL2-RM57L或LAUNCHXL2-RM46)与DRV3205 EVM一起使用。 在电机驱动器论坛上发表的这篇文章e2e.ti.com/.../64.2005万提供了更多信息,但似乎表明示例代码是为器件的TMS570版本设置的,特别是LAUNPHXL2-TMS5.7012万板,其上有TMS570LS1224 PGE器件(RM46L830 PGE器件的TMS570版本)。


    虽然此启动板上的特定设备不支持以太网,但此设备的某些版本与RM48类似,支持以太网。 如果需要更多闪存,则迁移到RM48系列是另一回事,因为RM48系列没有ePWM和eCAP计时器模块,因此需要开发NHET程序以支持使用DRV3205驱动程序芯片的操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuck,您好!

    感谢您的快速回答。 TMS570LS1224 (用于汽车的TMS570系列)更适合我。 我将使用LAUNCLXL2-TMS5.7012万和DRV3205 EVM。 我再次询问:TI网站上提供了仅适用于C2000系列的电机控制库。 是否有仅支持tms570xx的库? 我已查看了论坛,但未找到合适的结果。

    我将 在实践中使用TMS570LS0714-PGE。  TMS570LS1224和 TMS570LS0714-PGE 在电机控制方面是否存在差异?



    提前感谢!

    奥努尔