This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305- Q1:关于使用空白时间的优点

Guru**** 2349000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/629467/drv8305-q1-about-the-advantages-of-using-blanking-time

部件号:DRV8305- Q1

我之前曾在下文中询问过E2E的空白时间优势。
e2e.ti.com/.../226.5799万

但是,没有得到答案,我要再次问。

有关图49 (空白时间无效)和图50 (启用空白时间)的信息,请参阅文档(tidubk5a.pdf)第38页。

e2e.ti.com/.../tidubk5a.pdf

通过启用空白时间,它可以屏蔽振铃发生的时间,并且不会影响AMP的输出。
如果禁用了消隐时间(CS_BLANK =0 ns),则当门控输入打开/关闭AMP时,振铃的输入将按其状态捕获。

我是这样理解的。

但是,即使您不使用空白时间,我认为如果您在振铃消失后使用输出,也没有问题。
如果这一理解正确,则空白时间毫无意义。

问题1.
请告诉我使用空白时间的好处。
使用空白时间的含义是什么?

*
例如,
当用Soft掩蔽振铃时,我们是否可以使用消隐时间来减少软件负载?
如果是,这是否是空白时间的优势?

-Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Harukawa-san,

    很抱歉耽误你的时间。

    要回答您在另一篇文章中提出的第一个问题:

    问题1.

    启用空白时间时,

    CASAEA:CSA的输入开关和输出开关关闭

    CSA的CaseB:输入开关关闭

    CSA的CASEC:输出开关关闭

    哪一项是正确的?

    CASEC正确。 在消隐时间内,输出将关闭。 CSA输出断开,CSA信号上的外部电压取决于电路。

    如果有RC滤波器,输出电压将像采样/保持电路一样工作。 这将允许MCU在开关发生后读取电流。

    使用消隐时间的一个可能优点是在切换过程中最大程度地减小浪涌电流的影响。 如果电路中有电容器,尤其如此。