This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:FET的SOA

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316, DRV8426
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1092744/drv8316-soa-of-fet

部件号:DRV8316
主题中讨论的其他部件: DRV8426

您好,

是否有任何有关FET SOA的数据,如下图所示?

此致,

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nishie:

    您能说明您的意思吗? 您的意思是SOA电压与电流图吗? 或者,您是否正在寻找有关A相LS FET的IV特性的信息?

    CSA输出(SOx)支持高达30pF的电容负载,0.25 至VREF-0.25 电压范围以及高达1k Ω 的系列阻抗。

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    感谢您的回复。

    在OCP时,我认为超过阈值的电流会在DIGLich时间乘以IOCP时流动。

    具体而言,当前的,如VM/RDS。

    我想从这个角度了解SOA。

    对于SOA数据,我需要一个像漏极到源电流和漏极到源电压这样的图形。

    此致,

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nishie-san,

    SOA是相位A的电流感应放大器的输出,它将等于Vref/2 +/-增益x IOUTA (假设您是在VREF模式而不是Ilim模式下操作设备,请参阅数据表中的方程式3)。 IOUTA是流经半桥低侧MOSFET的电流。  对于OCP,您可以将OCP跳闸阈值设置为16A或24A。 如果器件通过低侧MOSFET测量的电流超过OCP跳闸门限值电流,并且超过该阈值的时间超过OCP无故障时间,则器件将对输出进行Hi-Z操作。 请记住,此设备的峰值电流为8A,因此OCP功能更适合在其中一个相位出现硬短路时提供保护。 另一方面,SOx CSA主要用于监测电动机正常运行期间的电流,电流可反馈至MCU,以控制应用于DRV的PWM。  

    您可以在MOSFET打开时查看MOSFET的VDS电压,并使用MOSFET的大致RDS (ON)来估计流经该相位的电流,以获得通过MOSFET输出电流的大致漏电。   IDS = VDS/RDS (接通)。 因此,如果低侧MOSFET打开,测量OUTx至GND电压将是低侧MOSFET的大约VDS电压,而在室温下,用于DRV8316的MOSFET的RDS ON约为95mohms/2。 这些参数可用于粗略估计IDS电流。 请记住,RDS(on)值会因设备温度而异,并且设备之间会有一些RDS(on)变化(有关详细信息,请参阅数据表中的RDS(on)规格)。

    此致,

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony:

    感谢您的回复。

    很抱歉,我们的解释会让您感到困惑。


    作为我们问题的背景,
    在OCP脱毛时间内,超过OCP阈值的电流将流经电机设备。

    在短条件下,最大电流将为VM/RDS。
    电动机驱动器具有FET。 我们假设这些FET具有SOA (安全工作区)。
    从SOA的角度来看,客户想知道驱动程序是否会损坏。
    如果此问题包含机密内容,您能否告知我们,在OCP情况下,设备是否在安全操作区域内运行?

    此致,

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nishie:

    感谢您的澄清! 我将更详细地研究这一问题,我将在下周再次与您讨论。

    此致,

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nishie:

    我不确定我们是否有您想要的图形,但是我可以说,我们已经使用OUTx接地短路测试 了OCP保护。 在此测试过程中,未发现设备损坏。 我们还对OUTx对虚拟机短路执行了相同的测试,结果相似。 因此,如果客户 主要担心对地或VM的硬短路,在我们的测试期间,没有报告损坏。

    在这些短暂的硬事件中,虽然流动的电流相当大,但流经MOSFET的电流会迅速上升,从而导致快速达到OCP阈值,因此高电流的持续时间相当短。  

    希望能有所帮助!

    此致,

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony:

    感谢您的回复。

    好的,我们知道您没有DRV8316的SOA数据。

    如果发生短路,在设备操作OCP保护以停止FET之前,以下最大电流流入设备作为计算。
    -Ishort=40V/RDS,1.6us (OCP无故障时间)
    因此,在这种情况下,设备不会损坏,对吗?
    但是,您拥有设计数据,该设备在最大OCP低短时波形干扰期间可承受短电流,对吗?

    从散热角度来看,我们假设:

    -OCP去毛刺时间:1.6us

    -RDS:0.1Ω(接近值)

    -Ishort:40V/RDS

    -Ishort^2*RDS*tocp=0.0256W・s

    以上计算,散热与设备损坏无关。

    此致,

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nishie-san,

    我需要更多的时间来了解已经完成的OCP测试的具体情况,我将尝试在本周结束前做出回应。  

    此致,

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony San,您好!

    感谢您的支持。

    好的,我们期待您的更新。

    此致,

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nishie-san,

    在执行OCP测试时,相位短接至GND。在DRV关闭MOSFET并将nFAULT降低之前,电流在去毛刺时间结束时达到峰值,略高于50A。 同样,当相位短接至VM时,电流在脱毛时间结束时达到峰值,在DRV关闭MOSFET并将nFAULT降低之前,电流略低于60A。 在这两种情况下,均未发现设备损坏,包括热损坏。 只要主板布局的散热设计良好, 如果发生外部硬接地短路,我认为温度过高不是问题,因为此类事件的持续时间相当短 ,OCP 功能 会在电流达到24A后关闭输出1.6us (用于最大OCP设置)。

    此致,

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anthony San。

    他说:「当相位短接至GND时,电流在脱毛时间结束时达到峰值,略超过50A,然后DRV关闭MOSFET并将nFAULT拉低。  同样,当相位短接至VM时,电流在脱毛时间结束时达到峰值,略低于60A,然后DRV关闭MOSFET并将nFAULT降低。"

    ->我们要确认“50安多一点”。

    OCP块上是否存在电流限制电路?

      因为如果没有电流限制电路,我们认为电流会超过50A,如以下所示;

    -Ishort:40V/RDS =400A

    -RDS:0.1Ω(接近值)

    然后,如果没有电流限制电路,最差的散热将会出现;

    -Ishort:40V/RDS=400A

    -OCP去毛刺时间:1.6us

    -Ishort^2*RDS*tocp=0.0256W・s

      我们的认可是否正确?

    此致,

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nishie:  

    实际上,电流不会立即上升,因此当OCP保护电路关闭设备时,电流仍在上升。 因此,在DRV关闭输出时,观察到的电流小于60A。  同时请记住,外部对地短路时,MOSFET的排卸 保持在 VM上,源保持在GND, 这与MOSFET开启时的正常操作不同,以便在开启时将高侧FET的电源电压拉至VM。 100 m ohm (HS+LS) RDS (接通)值基于 MOSFET可以正常切换的典型操作,因此,如果外部存在硬短路,则会在VM处保持排扰,并在GND处保持源,从而在该操作模式下影响MOSFET的RDSon值。

    此致,

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony:

    感谢您的回复。

    因此,在DRV关闭输出时,观察到的电流小于60A。  

    ->好的,我们得到了结果和您的意见。

    我们想知道的是以下两点:

    - OCP块上是否有电流限制电路?(DRV8426在OCP块上具有电流限制功能。)

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/109.3493万/drv8426e-about-short-circuit-test/4057889#4057889</s>8426 405.7889万405.7889万

    -从 最差的散热角度来看,我们认识到没有问题,因此该设备可以持续400A 1.6us。 正确吗?

    您能告诉我们这些信息吗?

    此致,

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nishie-san,

    我认为 在OCP故障触发之前,DRV8316上没有电流限制块,但我会确认。  

    从热角度看,我不确定该器件是否可以承受400A的1.6us电流,因为我们为OCP执行的测试导致的电流小于60A,而不是400A。 但我可以说 ,在测试OCP功能时,没有发现任何散热问题。 设备还具有过热关闭功能,如果DRV的温度超过过热阈值,将关闭输出以保护设备。 热性能将在很大程度上取决于PCB布局,因此请确保将较宽的Cooper Pour连接到散热垫,以提供良好的散热效果。 顶部和底部层的铜更好地散热,因为它们暴露在外部空气中。  

    此致,

    Anthony Lodi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony San,您好!

    我认为在OCP故障触发之前,DRV8316上没有电流限制块,但我会确认。

    ->好的,我们期待您的更新。

    从热角度看,我不确定该器件是否可以承受400A的1.6us电流,因为我们为OCP执行的测试导致的电流小于60A,而不是400A。

    但我可以说,当我们使用硬外部短路反复测试OCP功能时,没有发现过热问题。

    ->好的,我们得到了您的结果和您的意见。

    散热正常。(可能取决于PCB布局。)

    -RDSon(H+L)= 0.1欧姆

      -40V/RDSon(H+L)= 400A

     -400^0.1 a = 1.6万W

    -1.6万Wx1.6us=0.0256Ws</s>0256

    此致,

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nishie-san,

    明天我会试着跟你说。

    此致,

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nishie-san,

    我确认在OCP故障触发之前,设备上没有实施电流限制块。 设备中电流路径中的电感会减慢电流的上升速度,这可能是导致电流不能快速上升的因素。  

    散热取决于PCB布局,我不确定您计算中描述的散热是否正常。 如果DRV的温度升至热关机温度,它将立即触发OTSD故障并关闭DRV,以帮助保护其免受损坏。 因此,即使散热是一个问题,也有一个保护功能来帮助 防止温度过高。  

    公式中用于计算功率的某些值 在由于对地硬短路而发生OCP故障的情况下不是很适用, 因为电流在脱毛时间结束时不会一直上升到400A,而是观察到它只上升到低于60A。  在功率计算中使用400A并不反映发生OCP故障时实际观察到的情况。

    从热量角度来看,只要您遵循良好的布局规范来帮助散热,我就不会看到任何有关因硬接地短路而导致OCP跳闸的热损坏问题。  

    此致,

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony San,您好!

    感谢您的评论。
    能否向我提供测试结果的数据?

    此致,

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nishie-san,

    我已通过电子邮件与您跟进此事。

    此致,

    Anthony Lodi