This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:DRV8343-Q1 EVM软件未打开

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8343-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1090097/drv8343-q1-drv8343-q1-evm-software-is-not-opening

部件号:DRV8343-Q1

尊敬的各位:

我正在尝试评估 DRV8343-Q1 EVM,但我的桌面上未打开该软件。  

我也在笔记本电脑上试用过相同的。 但结果相同。 我无法打开软件。 它只是尝试打开并停止。  

请帮帮我。

提前感谢

Adarsh Raju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adarsh,

    您是否在运行Windows 10? 您可能缺少应用程序运行时。  

    您的程序文件中是否有类似的内容?

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以查看此帖子: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/86.1261万/drv8880evm-gui-installation-launch-problem</s>8880

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adarsh,

    让我看看我是否可以让GUI Composer团队的人员来研究此问题。  

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adarsh,

    我有一些反馈:

    安装的所有内容(假定选择了默认位置)的实际位置是C:\Users\WindowsUserID\guicomposer\runtime\gcruntime.v (RuntimeVersion),RuntimeVersion取决于应用程序,范围可以为6-11。 其中应该有一个与应用程序名称和Win32或运行时文件夹相匹配的文件夹。

    获取上述目录的屏幕截图以快速检查是否所有内容都已正确安装,这将非常有用。

    如果是,则下一步是检查“DRV8343-Q1EVM/launcher.exe”是否工作。

    如果这不会带来GUI,则下一步将检查是否可以启动"C:\Users\ WindowsUserID \guicomposer\runtime\gcruntime.v (RuntimeVersion)\{Win32| runtime}\node-webkit\nw.exe"。 最后一次测试应显示一个窗口,其中显示node-webkit版本信息。

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adarsh,

    您是否需要更多帮助? 如果不是,您能否将此线程标记为"已解决"?

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    感谢您的回复。 我找不到提到的RuntimeVersion文件夹。 请帮我解决这个问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adarsh,

    是否可以重新安装DRV GUI?  

    在安装过程 中,您将看到几个屏幕,包括下面的两个屏幕。 您需要在“运行时目录”下第一张图片所示的目录中查找运行时。 目录不准确,因为它是用户特定的。 我还会 确保选择“从Web下载”选项,如第二张图片所示。

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    已安装此软件(已附加映像)。 我没有看到你提到的任何窗户。 如果我需要安装任何其他软件,请告诉我。

    谢谢!

    Adarsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adarsh,

    您需要运行 可执行文件以安装GUI和固件。 这只是Zip文件的内容。

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    我已经安装了这两个文件。 但没有效果。

    谢谢!

    Adarsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adarsh,

    一个棘手的问题是.zip文件包含一个exe和另一个.zip (两个文件),因此,为了使安装程序正常工作,需要将下载的.zip解压到一个文件夹,然后从解压的文件夹运行可执行文件。 Windows允许您浏览.zip文件,但不会将其解压,因此从那里运行可执行文件可能不起作用。  您应该会收到一个错误,指出无法找到应用程序文件(第二个.zip)。 错误如下图所示:

     

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

     首先,下载的文件仅包含两个.exe文件。 请参阅随附的图像。

    第二,我没有任何这类错误。 实际上,几个月前,也就是2021年8月,我们能够使用该软件并评估主板。 但现在只有我遇到了这个问题。  我没有对系统进行任何更改。  我不知道这怎么可能,系统没有变化,而且我几个月前安装的软件现在还没有打开。 我的笔记本电脑也有同样的问题。 我昨天已经检查过了。 它不起作用。  

    谢谢!
    Adarsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adarsh,

    我仍在与TI的GUI和固件专家合作,我将在星期一得到回复。

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adarsh,

    我的一位同事能够运行应用程序安装程序并将其安装到他们的系统上,然后在没有硬件的情况下运行应用程序。 他们确实收到了一个安全弹出窗口,询问他们安装原因,这是公司PC上的IT安全设置。

    此应用程序安装程序可能未签名,因此某些Windows安全(或可能是IT设置) 阻止此应用程序在您的PC上运行。

    谢谢!
    亚伦