尊敬的各位:
我正在尝试评估 DRV8343-Q1 EVM,但我的桌面上未打开该软件。
我也在笔记本电脑上试用过相同的。 但结果相同。 我无法打开软件。 它只是尝试打开并停止。
请帮帮我。
提前感谢
Adarsh Raju
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的各位:
我正在尝试评估 DRV8343-Q1 EVM,但我的桌面上未打开该软件。
我也在笔记本电脑上试用过相同的。 但结果相同。 我无法打开软件。 它只是尝试打开并停止。
请帮帮我。
提前感谢
Adarsh Raju
您好,Adarsh,
我有一些反馈:
安装的所有内容(假定选择了默认位置)的实际位置是C:\Users\WindowsUserID\guicomposer\runtime\gcruntime.v (RuntimeVersion),RuntimeVersion取决于应用程序,范围可以为6-11。 其中应该有一个与应用程序名称和Win32或运行时文件夹相匹配的文件夹。
获取上述目录的屏幕截图以快速检查是否所有内容都已正确安装,这将非常有用。
如果是,则下一步是检查“DRV8343-Q1EVM/launcher.exe”是否工作。
如果这不会带来GUI,则下一步将检查是否可以启动"C:\Users\ WindowsUserID \guicomposer\runtime\gcruntime.v (RuntimeVersion)\{Win32| runtime}\node-webkit\nw.exe"。 最后一次测试应显示一个窗口,其中显示node-webkit版本信息。
谢谢!
亚伦
您好,Adarsh,
一个棘手的问题是.zip文件包含一个exe和另一个.zip (两个文件),因此,为了使安装程序正常工作,需要将下载的.zip解压到一个文件夹,然后从解压的文件夹运行可执行文件。 Windows允许您浏览.zip文件,但不会将其解压,因此从那里运行可执行文件可能不起作用。 您应该会收到一个错误,指出无法找到应用程序文件(第二个.zip)。 错误如下图所示:
谢谢!
亚伦
您好,Aaron,
首先,下载的文件仅包含两个.exe文件。 请参阅随附的图像。
第二,我没有任何这类错误。 实际上,几个月前,也就是2021年8月,我们能够使用该软件并评估主板。 但现在只有我遇到了这个问题。 我没有对系统进行任何更改。 我不知道这怎么可能,系统没有变化,而且我几个月前安装的软件现在还没有打开。 我的笔记本电脑也有同样的问题。 我昨天已经检查过了。 它不起作用。
谢谢!
Adarsh