This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711EVM:故障LED指示灯不会关闭

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711EVM, DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1090228/drv8711evm-fault-led-do-not-turns-off

部件号:DRV8711EVM
主题中讨论的其它部件: BOOST-DRV8711

各位专家,您好!

我们的客户正在使用 DRV8711EVM,遇到这样的问题:即使按下nSleep按钮,故障LED指示灯也不会关闭。此外,当客户尝试 唤醒设备时,会听到“咔哒”声,而电机无法运行。 客户已遵循 DRV8711EVM用户指南的第5部分,但是 在步骤5之后,LED指示灯不会熄灭。

您能为您提供帮助吗?

提前感谢。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin,

    这是您的客户吗?  帖子看起来类似,因此想要检查。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/108.9938万/drv8711evm-board-not-functional-out-of-box-failure</s>8711

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    否。这适用于不同的客户。

    我的客户是否还需要 BOOST-DRV8711?

    感谢你的帮助。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin,

    好的,不一定是同一个问题。  我建议使用BOOST - DRV8711,因为客户认为他们损坏了部件,我们没有库存IC。  因此,他们可以订购一个升压EVM并交换IC。   

    在这种情况下,设备似乎也有某种不当行为。   他们能否检查以下针脚?

    VCP?

    V5?

    VINT?

    SLEEPn?

    重置?

    这将告诉我设备是否至少正在通电且逻辑是否处于活动状态。   

    最后,GUI是否以内部方式连接?

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:
    对于延迟回复,我们深表歉意。 客户表示反应时间过了。
    以下是客户提供的屏幕截图:
    下图是加载配置文件并激活nSleep后的软件。
    下面是加载配置文件并激活nSleep (如上图所示)后示波器的屏幕截图。
    这是板和探头的图片。
    我希望这将对您有所帮助。
    此致,
    马文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin,

    他们是否可以列出所测量的直流电压水平?  我无法从范围捕获中推断出这一点。

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Ryan:

    客户提供了额外的范围捕获。

    客户未能列出直流电压电平, 但我希望这能有所帮助。

    谢谢你。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin,

    如果我正在阅读示波器上的标签,则VCP大约为4V?  这就是为什么我要求输入直流电平的原因,因为我仍然不清楚标签是否正确。

    如果VCP的电压确实为4V,则说明芯片工作不正常,可能会受到某种程度的损坏。

    此致,

    Ryan