This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:未使用电流感应功能时的SOA,SPA,SNA连接

Guru**** 666710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1097938/drv8343-q1-soa-spa-sna-connection-when-not-using-current-sense-function

部件号:DRV8343-Q1

尊敬的团队:

 当客户不使用电流感应功能时,如何连接SOA,SPA,SNA引脚?

此致,谢谢!

雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sherry:  

    感谢您通过e2e联系我们-  

    一般最佳做法是:

    1. SOA针脚应保持浮动状态
      1. 这样,CSA输出可以根据需要自由更改
      2. 我们希望避免将这些引脚绑定到GND或 其他网络,因为SOx可能会通过尝试根据CSA输入输出逻辑驱动高/低来给该网络带来噪音
    2. SPA/SNA针脚应接地  
      1. 我们希望将其接地,以便已知CSA输入具有零电压差  
      2. 通过这样做,我们将避免触发基于CSA的过流保护(如'DIAG状态A/B/C'中SX_OC寄存器位所示)  

    此致,  
    Andrew