我正在将触觉控制台与DRV2510Q1配合使用。 当我在HCC的标准驱动选项卡中时,我获得了执行器的预期结果。 但是,当我切换到WaveBuilder并播放波形时,波形按预期播放,但之后,DRV ON LED将关闭。 播放波形后,故障LED保持熄灭,输入开启LED也熄灭。 此时,只有3.3V LED亮起。 在切换标准驱动器选项卡下的启用开关之前,我无法播放其他波形。
我看了一下主板的原理图,发现DRV-ON LED直接连接到MSP430的引脚上。 紧随波形之后,DRV2510的使能引脚被短暂地拉下,然后返回到高位。 您知道MSP430禁用DRV2510的原因吗? 我在J5处连接了12伏电源。
我计划将自己的微控制器连接到DRV2510,因此我不依赖主板上的MSP430,但我想知道发生了什么,以防我需要在设计中考虑一些因素。
非常感谢!