请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8846 您好,
我发现TI随 附了一个应用说明文档“sloa312 (如何使用DRV8xxx驱动单极步进电机)”
其中提到了3.3 驱动单极电机和四通道半桥驱动器
除了表3-3中列出的DRV8xxx半桥驱动程序外,
是否可以使用DRV8846双H桥步进电机驱动器来设计驱动单极电机?
如果我可以使用DRV8846驱动单极步进电机,
如何使用DRV8846和具有以下结构的单极步进电机设计连接电路。
谢谢
千斤顶