This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8846EVM:Windows 10的软件兼容性问题?

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8846EVM, MSP430F2617
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1100217/drv8846evm-software-compatibility-issue-with-windows-10

部件号:DRV8846EVM
主题中讨论的其他部件: MSP430F2617

各位专家,您好!

你好。 寻求 有关与DRV8846EVM的操作系统兼容性的帮助。

用于电机步进器控制的DRV8846EVM卡存在一些问题。 几年前我们买了这张卡,没有问题,但是我们的新PC不能再使用,可能Windows10有问题?

启动软件时出现错误消息。 它说找不到index.html文件,但该文件位于文件夹中。 我们已从TI网站下载了sllc446a文件夹。DRV8846EVM软件(修订版 A)—SLLC446A.ZIP (2296 KB)

https://www.ti.com/lit/zip/sllc446

谢谢你。

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie,

    我们将进行调查。  我们都在PC上运行Windows 10,所以这 不 应该是问题。  有时,我们会遇到阻止GUI运行的权限问题。  这是不是吗?

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Ryan。

    在此处共享此错误的快照:

    此致,
    Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Artzy,

    您是否遵循了《用户指南》中安装说明的步骤3? 如果没有将GUI文件夹复制到C:\ti\guicomposer\webapps\目录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Pablo:

    根据客户,他们 已启动固件文件夹中的脚本(Ink_msp430f2617),软启动正常,没有错误消息。

    是否有进一步的支持? 非常感谢。

    此致,
    Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Artzy,

    客户现在是否可以正常使用GUI? 我将调查为什么运行脚本似乎可以修复错误消息,但是如果他们没有任何其他问题,我可以关闭此帖子,如果我了解到有关脚本的任何信息,我可以获得回复。