您好,专家,
如果使用 非循环1/2步骤,请告诉我系统使用情况的联系。
在 45°, 135°, 225°和 315(√2)时,相对于 0°, 90°, 180°和 270°,torqe将为1.41°。
一般而言,您是否有任何电机控制问题? 渗水,热问题和这样的忧郁?
此外, 您是否有非圆形1/2步距和1/2步距之间的差值数据(恒定扭矩:45度时为71 %)?
谢谢
泥浆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,专家,
如果使用 非循环1/2步骤,请告诉我系统使用情况的联系。
在 45°, 135°, 225°和 315(√2)时,相对于 0°, 90°, 180°和 270°,torqe将为1.41°。
一般而言,您是否有任何电机控制问题? 渗水,热问题和这样的忧郁?
此外, 您是否有非圆形1/2步距和1/2步距之间的差值数据(恒定扭矩:45度时为71 %)?
谢谢
泥浆
穆克桑
请参阅以下视频,了解圆形步进与非圆形1/2步进的比较:
https://training.ti.com/ti-precision-labs-motor-drivers-microstepping-bipolar-stepper-motors
此致,
Ryan