主题中讨论的其他部件:DRV8428E, DRV8428
您好,
我使用DRV8428PPWR PWM电机驱动器进行了新设计。
除一个子驱动程序外,所有驱动程序都工作正常。 尽管我对AIN1输入进行了设置,AOUT1始终与GND相连。 (但是,如果没有供电,GND和aout之间没有快捷方式,因此必须是驱动器内的牵引MOSFET处于饱和状态)。
我试了几个部件,做了很多测试,但我无法找出问题。 设计非常简单:
与数据表相比,我检查了引脚数次,它看起来不错。 我确定我有DRV8428P参考,而不是DRV8428E。
AIN1连接在引脚15上,AOUT1连接在引脚3上。
感谢您的帮助,
皮埃尔