Thread 中讨论的其他器件: Strike、 DRV832X
客户使用的是 DRV8320硬件版本。
在 d/s 中、 有一个用于 SPI 的故障诊断表、如下所示。它是否也适用于 HW 版本? 如果没有、是否有类似的表来解决硬件版本的故障条件? 如果可以提供硬件的故障条件、这是很好的。在 d/s 中不清楚
当24V 输入上出现+/-1KV 浪涌冲击时、故障信号将低电平激活、然后器件将被锁存。 我们正在寻找故障触发的位置? 请帮你解决这个问题! 谢谢。
CH3:24V 输入电压 CH4:故障