This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:故障条件

Guru**** 1380560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1109357/drv8320-fault-condition

器件型号:DRV8320
Thread 中讨论的其他器件: StrikeDRV832X

客户使用的是 DRV8320硬件版本。

在 d/s 中、 有一个用于 SPI 的故障诊断表、如下所示。它是否也适用于 HW 版本? 如果没有、是否有类似的表来解决硬件版本的故障条件?  如果可以提供硬件的故障条件、这是很好的。在 d/s 中不清楚  

当24V 输入上出现+/-1KV 浪涌冲击时、故障信号将低电平激活、然后器件将被锁存。 我们正在寻找故障触发的位置? 请帮你解决这个问题! 谢谢。   

CH3:24V 输入电压 CH4:故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian!

    感谢您的支持!

    [~ userid="13310" url="支持/电机驱动器组/电机驱动器/f/电机 驱动器论坛/1109357/drv8320-fault-condition)]在 d/s 中 、有一个用于 SPI 的故障诊断表、如下所示。它是否也适用于 HW 版本? 如果没有、是否有类似的表来解决硬件版本的故障条件?  如果您可以提供硬件故障条件、这是很好的。在 d/s中不清楚

    DRV8320的硬件版本指示 nFAULT 输出存在故障、但不指示发生了什么故障。 故障详细信息仅包含在器件 SPI 版本的寄存器中。

    [引用 userid="13310" URL"~/support/moter-drivers-group/moter-drivers/f/moter-drivers-forume/1109357/drv8320-fault-condition"]

    当24V 输入上出现+/-1KV 浪涌冲击时、故障信号将低电平激活、然后器件将被锁存。 我们正在寻找故障触发的位置? 请帮你解决这个问题! 谢谢。   

    CH3:24V 输入电压 CH4:故障

    [/报价]

    您能否澄清一下您使用的 ESD 模型? DRV832x 的额定电压为+/-3000V、采用人体放电模型(HBM)或+/-1000V 充电器件模型(CDM)

    您能否检查 nFAULT 是否在上电后恢复为逻辑高电平、或者在引入 ESD 事件后故障引脚是否始终为低电平? 如果故障始终保持低电平、则可能发生了器件损坏、我们需要在这种情况下调查导致故障保持低电平的引脚。 确定是否发生了其他损坏的最简单方法是检查每个引脚相对于受损器件上 GND 到未损坏器件的阻抗。 检查以确保这些阻抗在已进入故障模式的器件上相同、以确保未发生损坏。

    由于器件的硬件版本不会生成故障代码、因此您应调查可能导致故障的每种情况:

    • VM UVLO -锁定通常在5.6V 时发生。 在示波器屏幕截图中似乎没有这样做、因此我们可以排除这种情况
    • VCPU UVLO (电荷泵 UVLO)-截止电压为2.8V+VM。 监控相对于 VM 的 VCP 引脚电压、并查看是否可能跳闸
    • OTSD/OTW -考虑到电压尖峰持续时间过短、不太可能实现温度关断

    有关更多故障跳闸特性、请参阅数据表中的第16和17页。

    引入 ESD 事件时、器件是处于睡眠模式还是工作模式?

    谢谢!

    Tyler McCulloch