This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:我们能否使用 MCU 算法实现 BEMF 检测?

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1108695/drv8343-q1-can-we-use-mcu-algorithms-to-achieve-bemf-detection

器件型号:DRV8343-Q1

大家好、

我的客户要求:由于他们使用的 BLDC 电机的质量、霍尔传感器 具有较大的偏差、需要通过软件进行校正。 因此 、它们需要监测 BEMF 达到0时的时间并校正霍尔传感器。  

我发现 DRV8343不检测 BEMF、但我想知道 MCU 算法是否可以满足此需求。

谢谢!