请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8343-Q1 大家好、
我的客户要求:由于他们使用的 BLDC 电机的质量、霍尔传感器 具有较大的偏差、需要通过软件进行校正。 因此 、它们需要监测 BEMF 达到0时的时间并校正霍尔传感器。
我发现 DRV8343不检测 BEMF、但我想知道 MCU 算法是否可以满足此需求。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户要求:由于他们使用的 BLDC 电机的质量、霍尔传感器 具有较大的偏差、需要通过软件进行校正。 因此 、它们需要监测 BEMF 达到0时的时间并校正霍尔传感器。
我发现 DRV8343不检测 BEMF、但我想知道 MCU 算法是否可以满足此需求。
谢谢!
您好、Iris、
当然、您可以使用比较器或一阶差分方程来感测相电压的 BEMF。
以下是一些资源、可帮助通过 MCU 算法实现传感器 BEMF:
BLDC 选择指南- https://www.ti.com/lit/SLVAES1
无传感器梯形- https://www.ti.com/lit/pdf/slvub12
TI 电机控制高精度实验室- https://training.ti.com/node/1139742?context=1139747-1138777-1139742
谢谢、
Aaron