请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8702D-Q1 主题中讨论的其他器件: DRV8106-Q1、 DRV8706-Q1、 DRV8705-Q1
您好、专家、
我们的客户有新的请求。 他们正在寻找 50A~70A 电机驱动器解决方案。 我看到分立式 H 桥栅极驱动器+ MOSFET 可能满足该要求。 对于 DRV8702D-Q1、它是否用于之前的类似情况? 您是否有任何其他解决方案可满足此要求? 谢谢。
BR、
ElecCheng