主题中讨论的其他器件: DRV8871
您好!
DRV8874数据表将 tDEG 电流调节抗尖峰脉冲时间指定为0.6us、但我观察到电桥在 ITRIP 之后以高 di/dT 跳变5us。
IPROPI 完全跟随测得的电流、因此这似乎是一个内部延迟。
设置:Vref=3.3V、R-IPROPI=2k4、IMODE = GND、VM=12V、静态 IN1=H、 IN2=L、负载电感为1mH 或66uH。
示波器屏幕截图显示了负载为66uH 时的输出电流(蓝色)、V-IPROPI (粉色)和负载为1mH 时的输出电流(参考/白色)。
如您所见、DRV8874在 di/dT 缓慢的情况下以大约3A 的电流跳闸、但在 di/dT = 0.165A/us 时以3.77A 的电流跳闸、或在通过3A 标记后以5us 的电流跳闸。
发生什么事了?