你好
我将按照 TI 开发板 DRV8328AEVM 的设计材料设计 BLDC 驱动单元。 我已经购买了栅极驱动 器 DRV8328、 理想情况 下、我本来会购买与 TI 开发板(CSD18536KTTT)相同的 MOSFET 器件、但该器件缺货、很遗憾我找不到 TI 提供的器件。 但是、我认为我已经从 Onsemi 找到了合适的器件。 额定值与 CSD18536KTTT 类似、但一些参数不同。 对于 CSD18536KTTT、栅源极阈值电压、栅极电荷和栅漏极电荷分别为2.2V、108nC 和14nC、而对于半功率器件、该值分别为4V、45nC 和7nC。 因此、我选择的器件基本上具有更高的栅源阈值电压(4V 而非2.2V)、但栅极电荷更低(45nC 而非108nC)。 您是否认为它仍可通过栅极驱动器 DRV8328进行控制? 我应该选择什么外部栅极电阻值? 我知道外部栅极电阻的选择 是一个迭代过程、但根据 所选的 MOSFET 和栅极驱动器器件、是否可以 选择一个良好的 staring 值?
谢谢
Giorgio