您好!
1.我已经在我的 MAC 机器上安装了 CCStudio,但 我在内部找不到 MOTORWARE, 它 是否已停产?
2.能否在 MAC 版本 CCS 上添加 MOTORWARE?
3.如果没有,如果我坚持使用 MAC,我需要使用电机控制 SDK,对吧?
4.由于我的项目是电动 汽车/自行车、它仅限于使用 FOC 或使用 FOC 启动霍尔传感器、我甚至不需要快速启动、因此我不需要强大的 MCU。
5.支持电机控制 SDK 的入门级/最便宜的 MCU 是什么?
Thx、
老虎