This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8840:IT'S 可以将此部件并联以实现 REACH 10A?

Guru**** 1555290 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8840, DRV8873, DRV8243-Q1, DRV8244-Q1, DRV8245-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1112127/drv8840-it-s-possible-use-this-part-in-parallel-for-reach-10a

器件型号:DRV8840
主题中讨论的其他器件: DRV8873DRV8243-Q1DRV8244-Q1DRV8245-Q1

我想知道是否可以并联 n°2驱动器 DRV8840来达到双电流、即10安培而不是5安培?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们不能推荐这种方法。  但是、我们有能够实现10A 峰值及更高电流的驱动器。

    DRV8873

    DRV8243-Q1

    DRV8244-Q1

    DRV8245-Q1

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、感谢您的回复、但我发现德克萨斯州仓库和其他分销商均未提供这些产品、因此我正在寻找并行解决方案中的2个驱动器。 
    当 V>= 36V 时、只有 DRV8833库存有限、但电压过低(最高10.8V)。 为什么不推荐并行? 谢谢、致以诚挚的问候
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    无法保证两个驱动器的时序在输入脉冲到输出脉冲之间是相同的。  当您并联时、可能会发生击穿情况、因为一个输出将导通(高侧导通)、而另一个并联连接的输出可能仍为低电平。  在本例中、电源对 GND 短路。   

    这是另一种库存选项。  您可以并行连接这些输出...我们在器件中内置了一种模式。

    https://www.ti.com/product/DRV8412

    此致、

    Ryan