是否可以将所有 nSLEEP、nRESET 和 nFAULT 连接到 MCU 弱上拉电阻高电平以使能、nFAULT 仍然可以拉低以指示故障?
将问题分解为3个阶段:
将 nSLEEP 和 nRESET 连接在一起
2.将 nSLEEP 和 nRESET 连接到 nFAULT
3.用弱上拉电阻将所有3个信号连接到 MCU
-3.1 MCU 将所有3个信号拉高(无故障时)
- 3.2 nFAULT 的10mA 电流能力将在故障期间将 MCU 的 GPIO +弱上拉电阻拉至逻辑低电平
注:
nFault 为 OD、电流为10mA
MCU GPIO 弱上拉~0.1mA 等效电流