This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:P2P 兼容性

Guru**** 1230570 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8904-Q1, DRV8906-Q1, DRV8908-Q1, DRV8912-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1111255/drv8908-q1-p2p-compatibility

器件型号:DRV8908-Q1
主题中讨论的其他部件:DRV8904-Q1DRV8906-Q1DRV8912-Q1

大家好、

我的一位客户希望将同一 PCB 与不同的 DRV89XX 配合使用、以适应不同的产品。   DRV8904-Q1/DRV8906-Q1/DRV8908-Q1/DRV8912-Q1是否可以 与 P2P 兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、

    是的、它们都与 P2P 兼容、但需要更改软件、以便在 DRV8912上启用更多输出、或在8904上启用更少输出...作为一个示例。

    此致、

    Ryan