This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874-Q1:仿真模型

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8874-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1109346/drv8874-q1-simulation-model

器件型号:DRV8874-Q1

大家好、在这个论坛中、HW

我从 https://www.ti.com/product/DRV8874-Q1?keyMatch=DRV8874-Q1&tisearch=search-everything&usecase=GPN 下载了用于仿真的 DRV8874-Q 模型

我的 PC 上只安装了 LT-SPICE、因此我将.lib 文件放在 LT-SPICE 库文件夹中、并使用 LT-SPICE 方法为原理图捕获创建符号 :https://www.analogue.com/en/technical-articles/ltspice-simple-steps-to-import-third-party-models.html

我确实需要重新排列引脚放置、以便于绘制。 但我不会更改引脚顺序、即使它与数据表中的顺序不一致。

这通常适用于 TI 的其他器件、例如、当我对 TI 的 LDO 执行相同的操作时、可以运行仿真。

但是、DRV8874-Q1在我的仿真中不起作用:该芯片充当驱动负载的 H 桥。

我打开.lib 文件并找到:  

* B.尚未建模的模型限制和特征
* 1. 未对热操作和占比电流建模
* 2. 电荷泵运行

 由于该电荷泵操作而导致的不工作是否未建模?

如果是、奇怪的是:TI 为我们上传一个不工作的 H 桥芯片模型是否有意义?

感谢您的回复!

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您能否发送原理图或 LTSPICE 文件的屏幕截图。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我通过私人消息收到了您的原理图。 但是、我在将模型导入 LTSPICE 时遇到了困难。

    我建议使用 PSpice for TI ( 可以在此处免费下载和使用)。 仿真示例可从 页面底部附近的产品页面下载。 Pscipe 中的示例仿真有效。 您可以根据需要修改原理图。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    我现在可以在这里答复你。
    感谢您的回答。
    我必须说服我们的 IT 团队让我安装 PSPICE for TI、因为存在非常严格的限制。
    或者、我可以在家中的私人 PC 上进行仿真。谢谢!

    BR
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果贵公司的个人电脑被阻止、您可以使用个人电脑下载。

    此致、

    Pablo Armet