主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP、 MSP430F5529、 DRV832X、 TIDA-010056、 TIDA-010031、 LAUNCHXL-F280049C、 BOOSTXL-DRV8320RS、 MOTORWARE、 LAUNCHXL-F28069M
您好!
我将 MSP-EXP430F5529LP 与 BOOSTXL-DRV8323RS 搭配使用。
我设法使用提供的 GUI 运行我的电机。
现在、我需要绕过 GUI。 Imean 为 MSP contrôler 和 DRV 加电、无需使用笔记本电脑/GUI 即可运行电机。
我花 了很长时间才在 CCS 10上读取代码:"DRV832X_MSP430F5529_Trapezoide_Sensored_BLDC" exple。
我找不到必须通过 SPI 总线向 DRV 发送的命令。
我无法在 CCS10中以调试模式运行代码并同时使用 GUI 来捕获 GUI 发送的命令。
最后,我没有在 google 上找到如何通过 printf()在 CCS 控制器上获得反馈。
因此 ,如果你能告诉我在 exemple 代码中需要修改的内容,或者至少:
-帮助我在 CCS 控制台上像 printf()一样获得一个调试反馈
或
-给我提供 GUI 的代码
或
-帮助我使 CCS 和 GUI 上的调试运行模式协同工作(同时),以便捕获 GUI 发送给 DRV 的命令 (我将知道如何根据我的项目原型的需要修改示例代码)