This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8904-Q1:PWM 发生器频率>2kHz

Guru**** 1499535 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8904-Q1, DRV8874-Q1, DRV8876-Q1, DRV8876
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1123911/drv8904-q1-pwm-generator-frequency-2khz

器件型号:DRV8904-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8874-Q1DRV8876-Q1DRV8876

您好!

我的客户对 DRV8904-Q1感兴趣、但希望 PWM 发生器的频率大于2kHz。  如果我理解正确、DRV89xx-Q1器件可通过配置寄存器输出高达2kHz 的 PWM。  您是否有输出>2kHz 的设备?  或者、您是否有开发此类器件的路线图?

此致、

川崎善大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎-圣

    您能告诉我有关该应用的更多信息吗?  要驱动多少个电机?  双向还是单向有刷?  我们还有其他具有 PWM 接口的器件、例如 DRV8876-Q1、DRV8874-Q1。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    非常感谢您的回复。  问题的背景似乎是了解是否有器件可以在更高的频率下工作、以考虑如何防止线圈的尖锐性。  他们了解 DRV8876/4-Q1支持高达100kHz 的 PWM 输入。

    此致、

    川崎善大