请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2605 主题中讨论的其他器件:DRV2604
我要做的是:
-存储我的控制振幅
在寄存器中(RTP 模式)。
- LRA 电机的脉冲宽度
执行该振幅、这也是
存储在寄存器中。
第二点不可变换、因为 脉宽控制是通过 IN 引脚实现的。
但是、用例仅提供要使用的 μ I²C 通信。
问题是:其他哪个电机驱动器可以根据需要执行此功能?
我提前感谢您的帮助性评论:)