This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:启动电流过大

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871, DRV8870, DRV8871EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1117727/drv8871-start-up-current-is-too-large

器件型号:DRV8871
主题中讨论的其他器件: DRV8870

您好 的团队:

 我的客户使用 DRV8871和 DRV8870来评估 BDC,但请咨询 DRV8871EVM 板,我们发现以下问题:

 正常启动电流波形如下图所示、最大电流约为4A、持续时间约为4us。

在异常启动期间、芯片检测到 H 桥接通和关断时会发生过流、从而产生如下反向电流:

 

根据上述实验、 电机启动时电流很大、电流超过 DRV8771/DRV8870的保护电流。  

 对于这种情况、我们是否有一些解决方案或任何推荐器件?  

提前通知 Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Allen、

    他们是否尝试过将电位计一直旋转到最低电阻设置?   根据数据表中没有电流调节的7.4.2 PWM、这将接近无电流调节设置。  或者、按照屏幕截图所示、在 R6中放置一个电阻器。  4.2A 的峰值电流超过3.7A、因此仍可能触发 OCP、但 6.5电气特性 给出了 IOCP 3.7-6.4A 的范围、因此可能不会触发 OCP、具体取决于时间。   

    除此之外、我看不到任何方法可以更改该跳闸的 tOCP 或将 IOCP 设置为更高的值。   

    我建议查看 DRV8256。  它具有8A 的峰值输出电流、并具有电流调节、集成电流感应和智能调优功能。  (EVM)

    另一个需要注意的是 DRV8251A。  它的峰值输出电流为4.1A。

    谢谢、

    Jacob Thompson。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

     Tks 听取您的意见。只需与客户进行双次确认和确认,IOCP 电流高达4A,但保持时间仅为1us,即<过流抗尖峰脉冲时间(1.5us),因此逐周期功能不起作用。  

     您是否还有其他建议、如以下要求?

     1) 36V 输入电压

     2) 2) 5A OCP

     3) 3) IN1 /IN2控制

     4) 制动; 快速衰减

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Allen、

    鉴于这些规格、我建议 使用 DRV8256。  这是指向 EVM PWM 版本的链接。    

    谢谢、  

    Jacob Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    电机上有多大的电容?  这种快速上升通常是由于电机上的电容 I = C x dV/dt 所致。  您可以使用5-10uH 串联电感器隔离该电容、以进行测试、如果这不是问题。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

     谢谢你的建议! 我们将在下周通过第一个板载样片检查您的解决方案。