主题中讨论的其他器件: DRV8870、
您好 的团队:
我的客户使用 DRV8871和 DRV8870来评估 BDC,但请咨询 DRV8871EVM 板,我们发现以下问题:
正常启动电流波形如下图所示、最大电流约为4A、持续时间约为4us。
在异常启动期间、芯片检测到 H 桥接通和关断时会发生过流、从而产生如下反向电流:
根据上述实验、 电机启动时电流很大、电流超过 DRV8771/DRV8870的保护电流。
对于这种情况、我们是否有一些解决方案或任何推荐器件?
提前通知 Tks。