大家好、
我正在设计一款 BLDC 电机控制器、此设计将 DRV8302 IC 用于24V 20A 应用。 我遵循数据表中建议的设计、如下所示。
当我打开24V 电池电源时、当我使用4.7E 栅极电阻器时、SH_A、SH_B 和 SH_C 会产生振铃噪声。 这种振铃噪声与 DRV8302 SO1和 SO2信号耦合、同时干扰微控制器 ADC。
当我将栅极电阻器增大到100E 时、没有振铃噪声。 但我想知道产生振铃噪声的原因是什么、以及消除该振铃噪声的其他方法是什么。
我的 PWM 信号频率为25KHz、我在24V 输入电源轨上使用两个并联配置的470uF 电容器。
我在此附上 PCB 布局设计的图片以供参考。
谢谢。